This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:热插拔参考设计

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888454/lm5069-hotswap-reference-design

器件型号:LM5069

大家好、

我有问题。 我的规格如下所示。

1.input 电压范围:30~160V

输出电压范围:30~160V (随输入电压而变化)

3.input 最大电流8A 和最大输出8A (输入电流为 var)

软启动:支持低于2V/ms 的可调输出上升斜率

如下图所示、如果输入电压达到160V、则80ms 后输出电压达到160V。

我们可以使用 LM5069进行设计吗? 或者 TI 是否有有关此规范的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我们没有支持80V 以上工作电压的解决方案。

    什么是应用用例和终端设备。 ?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

     应用用例和终端设备详细信息是否有更新?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rskesh:

    应用是工业运输(火车电力输送)。谢谢。