This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:过冲至8V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870657/bq25570-overshoots-to-8v

器件型号:BQ25570

我想了解 BQ25570的相关信息、该器件是采用太阳能电池输入的典型应用。 该电路非常接近数据表中的图24。 我有三个原型、其中一个似乎可以工作、因为当电量足够轻时、电池输出电压轨为4.17V。 另外两个电路板将继续以3-4Hz 的速率爆炸、电池上的峰值电压为8V、不存在。 达到峰值后、信号看起来像电容式插座。 我对分压器及其电压进行了弯曲、并将其与所有三个单元进行了比较、结果几乎相同。  

感谢您对这两个非工作单位的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cy、

    即使电池被移除、您在 VBAT 上的最小电容是否为47uF?  所有升压转换器在其输出端都需要一些电容、以防止过压。

    如果是、VSTOR 上的 CBYP 是否尽可能靠近 IC VSTOR 和 VSS/GND 引脚、如第35页的布局图所示?  众所周知、开关噪声会导致调节问题(但通常只能达到6V)。

    如果是这样、如10.1布局指南部分中所述、组装高兆欧电阻器后残留的任何焊剂残留物都表现为兆欧范围内的寄生电阻器。  您能否移除 VBAT_OV 电阻器、清洁电路板、然后更换电阻器、但将其置于其边缘?  或者、您可以将所有电阻器降低至少10倍。  如果任一种方法可以解决该问题、则表示是焊剂问题。

    此致、

    Jeff