This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:TLV62084

Guru**** 2382280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870478/tlv62084-tlv62084

器件型号:TLV62084

您好、先生、

进行开路/短路测试。

如果可能、如果取出 R14 (用于 FB)、芯片会损坏 EN 引脚的输入电压5V?

芯片现已损坏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您正在执行短路/开路测试、其中 R14连接并断开到 FB 引脚 、而 EN 连接到5V 电源。 在测试期间、器件损坏。 正确吗?

    请在开路/短路测试期间检查输入电压、FB 和 EN 引脚上的电压波形。 器件不应超过绝对最大额定值。

    FB 引脚:-0.3V 至+3.6V

    2. EN 引脚:-0.3V 至输入电压+0.3V

    SW 引脚:-0.3V 至输入电压+0.3V

    此致、

    Excel