This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:48V/40A 应用中的热插拔解决方案

Guru**** 2503345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888790/lm5066i-hotswap-solution-in-48v-40a-application

器件型号:LM5066I

大家好、

计划在48V/40A 应用的热插拔解决方案中使用 LM5066i、并且可能对此有一些疑问:

1) MOSFET 的数量、在热插拔开解决方案中使用 LM5066i 可以驱动多少个 MOSFET? 如果我们驱动2个或更多 MOSFET、是否会发生任何问题? 以及我们在设计时应更加关注的方面;

2)保护期间的加电时序设计  

3)保护后,如果工作状态恢复正常,而 LM5066i 将自动恢复?

4)我们是否有 Excel 等工具来帮助我们设计 LM5066i 的参数?

5)在我们的数据表第44页中、我们有一个目标为120W 的精选功率限制、对此我不是很了解。 如何在40A 应用中设计此器件?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brandon、

    我们提供了用于检查设计裕度和参数计算的设计工具、该工具可从 http://www.ti.com/product/LM5066I/toolssoftware 获取。 有关  设计的更多详细信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva673a.pdf。

    控制器可以并行驱动多个 FET、但超过6个 FET 时、我们需要小心、因为这会降低关断过程的速度。 根据您的规格、3个并联 FET 可满足您的需求。

    此致、Rakesh