This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:网络台钳中的 Iout 10Alimit ucc28730

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869977/ucc28730-q1-iout-10alimit-ucc28730-in-web-bench-desinger

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730LM5021

尊敬的 TI

我正在开发200W 的电源。

询问是否可以进行 ucc28730器件开发。

200W 电源的设计规格如下。

-80~120V 输入电压

-14V 输出电压/15A 输出电压/200W


然后、将 ucc28730的 WebBench 条件限制为10A 输出电流。

如果有器件可以按照上述设计规格进行开发、请要求使用其他器件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了限制栅极驱动能力、UCC28730通常用于低功耗应用。

    我在 TI 的网站上搜索过、找到了一个使用 LM5021的200W 120V 交流至21V 9.5A、200W 参考设计。  

    您应该能够修改此设计、以便在85至265V 交流输入下支持14V 15A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:尊敬的 Mike O'

    感谢您的回答。

    提供的数据将参考开发规格。

    在您告诉我的 pdf 中、我了解过流、过压保护操作是可能的。

    此外、我想请您提供温度降额的参考。 降额操作还需要一个模拟电路。

    例如、如果它超过60度、则是一个将其限制为最大输出功率的50%的电路。 我需要为开发包含 TI 产品的电路提供资源。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、TI 参考设计没有 DE 额定温度曲线。  设计人员应选择符合其环境温度要求的组件。  

    Webench 设计工具允许您根据您输入的环境温度选择组件。  以下链接将使您转至 Webench 工具。

    此致、