This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:对数据表有疑问

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870648/bq25896-questions-on-datasheet

器件型号:BQ25896

您好!

我的客户对 BQ25896有几个问题、我想征求您的反馈:

  1. 从器件数据表中的图2中、该效率图是在转换器的 PWM 模式还是 PFM+PWM 模式下测量的?
  2. 该图是否包含了效率计算中的 VBUS 静态电流?
  3. 在100mA、50mA 和10mA SYS 负载电流下、该图是否有更精确的效率数字?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    关于第1条,是的。   

    关于第2条,是的。

    关于3点,不幸的是,我没有这种数据。  100mA 是曲线上的第一个值。  在 PFM 模式下 Iq=1.5mA-3mA 时、10mA 时的效率将非常低。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢。 对于#1、它是 PWM 还是 PFM+PWM?

    谢谢、
    Mitchell