This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:关于 LM3481空载输入电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LMR33630, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869965/lm3481-q1-about-lm3481-no-load-input-current

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481LMR33630LM5155

尊敬的 TI:

我正在考虑在我们的信息娱乐系统中使用 LM3481作为预升压、我希望它始终处于启用状态。 我看到数据表只列出了开关时的典型电源电流、即3.7mA。

我的问题是 、什么是 LM3481空载输入电流? 我从数据表中看到具有 OVP、但我不知道在轻负载和 OVP 发生期间、LM3481是否关断并消耗很少的电流?

谢谢、新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baoqian、

    感谢您考虑使用 LM3481。 在最坏的情况下、空载 Iq 最高可达5mA。

    在这里、我强烈推荐 LM5150、它是专为信息娱乐系统等应用而设计的预升压器件、当电池电压处于良好状态时、它消耗的功率很小。  基本上、它保持在睡眠模式、只有当 Vout 下降一个阈值(4个电压电平用于编程)时才会唤醒、以将输出电压保持在一个特定的电平之上。  它的空载 Iq 小于15uA、远低于 LM3481。  其姊妹产品是 LM51501、它具有引脚对引脚兼容性、但 具有四种不同的输出电压设置。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    谢谢、我之前看到的是 LM5150。

    在我们的信息娱乐系统中、有 FM LNA 和摄像头需要大约12V 的电压。 即使我使用具有11.5V 升压输出的 LM51501、我仍然需要使用后降压来降低电压、因为 汽车电池中会出现高电压瞬态。 但输入电压和输出电压的压降非常低。 我的意思是、我的摄像头可以在9V、11.5V 输入电压和9V 输出电压下工作、这对于降压转换器来说、仍然意味着高占空比。 我现在使用 LM3481升压至16V、使用 LMR33630降压至11V。

    那么、对于较低的电流升压、我可以使用 LM5155或其他任何想法吗?

    新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boqian、

    新年快乐!  

    感谢您的澄清。 现在、我了解了为什么不能使用 LM5150/501。  您认为 LM5155是比 LM3481更好的器件。   如果我们能提供进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    Youhao