This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 HF 的 MOSFET 驱动器

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888770/mosfet-driver-for-hf

主题中讨论的其他器件:UCC27531

我正在寻找一个 MOSFET 驱动器、可用于以7MHz 的频率驱动 IRF510。  我想使用 Si5351来生成驱动器的输入。  我可能会在 IRF510上使用12-20V 电压。

是否有人可以推荐适合此应用的 TI MOSFET 驱动器?

 看起来 UCC27531会正常工作(我喜欢能够在 SOIC-8中使用、尽管我可以使用 SOT-23分线)。  该规格表明、1.8nF 负载的上升时间为15ns、我认为 IRF510在该频率下应仅提供180pF 负载。  但我在这方面很新、可能缺少一些基本的东西。   

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    UCC27531是一个不错的选择。 只需确保计算功率耗散、以确保不会超过额定值。

    我会寻找一个比 IRF510更好的 FET、该 FET 非常老旧、我不确定它在7MHz 下会运行良好。 我会查找较新的一个、例如、TI FET。。。  http://www.ti.com/power-management/mosfets/overview.html

    我还会考虑使用更小的封装。 在较高的频率下、过量的电感会对设计造成严重破坏。 保持栅极环路和功率级去耦环路尽可能小是在较高频率下实现良好性能的关键。

    如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Don。  我将读取这些链接、并查看其他 FET。   我只看 IRF510、因为有很多业余设计在5-10W 范围内使用它来降低 HF 频率。