This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27z561缓慢报告寄存器0x06上的电流

Guru**** 2539850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870454/bq27z561-bq27z561-report-current-on-register-0x06-slowly

器件型号:BQ27Z561

尊敬的专家:,

我们的工厂采用了 BQ27z561的新模型。  我在生产线上遇到了问题。  我向使用 BQ27z561的电池加载大约1000mA 的放电电流,然后尝试读取寄存器0x06 (电流寄存器)上的值。 电量监测计需要很长时间才能报告接近1000mA 的电流、大约为7-8秒。  它使生产线  的效率较低。  造成这种情况的原因是什么?  谢谢。     我们在其他生产中使用了此监测计、但对于这些型号、仅需2-3秒即可报告电流。    不幸的是、我没有发现它们之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是原因吗????  如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    是的、听起来器件正在进入睡眠模式、这会延迟电流测量。 您应该能够切换 GE 引脚以强制进行复位、从而使监测计处于非睡眠模式。  

    或者、您也可以发出重置命令以实现相同的功能。  

    谢谢、
    Eric Vos