请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 尊敬的专家:,
我们的工厂采用了 BQ27z561的新模型。 我在生产线上遇到了问题。 我向使用 BQ27z561的电池加载大约1000mA 的放电电流,然后尝试读取寄存器0x06 (电流寄存器)上的值。 电量监测计需要很长时间才能报告接近1000mA 的电流、大约为7-8秒。 它使生产线 的效率较低。 造成这种情况的原因是什么? 谢谢。 我们在其他生产中使用了此监测计、但对于这些型号、仅需2-3秒即可报告电流。 不幸的是、我没有发现它们之间的差异。