This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE4275-Q1:TLE4275尖叫

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE4275-Q1, TPS7B68-Q1, TPS7A66-Q1, TPS7B81-Q1, TPS7B81

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869477/tle4275-q1-tle4275-is-screaming

器件型号:TLE4275-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B68-Q1TPS7A66-Q1TPS7B81-Q1TPS7B81

大家好、

我的客户使用 TLE4275将12V 更改为5V。  负载电流吹出100mA...

 TLE4275  尖叫且  有响亮的噪音、可听到人类耳朵的声音。

请就此向我提供一些建议吗?

我发现 TLE42725已经很旧了... 如果您有更好的建议(12V 至5V、以极高的成本吹出100mA 输出)、也请向我提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我认为线性稳压器可能不稳定、但我无法确切了解电容器上的信息。
    我需要以下信息:

    C60、C61、C62、C64、C65、 C71制造器件型号。
    电容值、额定电压和 ESR。  
    但最好是给我提供制造零件号、以便我可以在制造商的网站上查找模型。

    此外、R58和 R60的器件型号应该有所帮助。
    我将假设它们是零欧姆电阻器、实际电阻最大为20m 欧姆、除非我有器件型号。

    或者、客户可以查看负载本身并将其与数据表中图16和17中的数据进行比较。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复。  我 将 要求 客户 更改电容或串联电阻、以便尝试更改 ESR。

     我是否可以问 、我们是否有更换 TLE4275-Q1的建议? 这个插座很旧。  客户 还 想 在新项目中更新它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了增加客户的要求:12V 至5V、Vin=7-24V、Iout=500mA。

    我认为 TPS7B68-Q1也可以满足其要求。

    您认为哪种想法更好:

    • 继续使用 TLE4275  
    • 更改为 TPS7B58-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    它们是否需要复位功能、或者是否可以改用 TPS7B81-Q1之类的器件? 如果他们需要复位功能、TPS7A66-Q1是另一种选择。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    感谢  您的回复。

    我认为 TPS7B81-Q1和 TPS7A66-Q1可能不适合客户。(至少需要450mA 输出电流。)

      您 认为  推广 TPS7B68-Q1合适吗

    实际上、客户还想知道 TLE4275是 在 2-5年内暂停生产还是停产? 请给出答案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    由于客户输出电流要求至少为450mA、我认为 TPS7B81和 TPS7A66可能不适合它们。

    如何推广 TPS7B68-Q1?

    实际上、客户希望确认 TLE4275是 停产 (EOL)还是不是在2-5年内停产? 您能不能回答这个问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    是的、TPS7B68-Q1也可以在此处工作。

    目前没有针对 TLE4275-Q1的 EOL 计划。

    ~ Aaron