请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 主题中讨论的其他器件:UCC28950、 PMP21251
大家好!
上一次我使用 UCC28950 IC,我的板将在2周内运行!
在此时间段内 ,我想介绍一些 SG352X 和 TL494 PWM 控制器,以便进行新设计。
İn 在这种情况下、电源电路已经可以在我的结构中提供几乎1500W 的输出功率、但控制有点复杂。
那么、我的问题是如何感应72V、20A 输出的电流、
这种方法使用什么技术?
谢谢你。
此致
亨