This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:搜索-充电器器件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870597/bq24450-searching---charger-device

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: BQ24650

大家好、

您能否确认 BQ24450是否是满足以下要求的最佳解决方案? 谢谢你。

直流输入电压= 14V

2.充电功率为12V/1A

3.用于12V/6.5Ah 铅酸电池

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane

    BQ24450是一款线性充电器、可与更小的电池、 更低的充电电流和电压配合使用。  在更高的充电电流和电压下、导通晶体管上的功率耗散会变得过多。

    更好的解决方案是 BQ24650等开关充电器、它适用于铅酸电池。  请参阅应用手册 SLVA437A。

    http://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf