主题中讨论的其他器件:LM340、 LM2990
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shant、您好!
此时、我偏离了 ESR、因为它是问题的罪魁祸首。
这些较旧的器件是在电容器具有很大 ESR 值的时代制造的。
考虑到您使用的电容器(陶瓷、钽、铝电解电容器)的范围、它看起来与 ESR 值无关。
我们可以看看布局吗?
散热器是连接到 LDO 的 RTN 还是机箱?
LDO 电容器和二极管下方是否有一个接地层连接到公共层?
您测试过的最小负载(电流)是多少?
谢谢、
斯蒂芬
您好 Stephen、
散热器与 RTN 电气隔离(芯片上的凸片与散热器电气绝缘)。 此外、散热器未接地。
我没有使用接地平面来使用星型接地方案。 虽然电容器和二极管确实具有与公共端的低阻抗连接、但它不通过接地层。
在(除0负载外)下测得的最低负载 Ive 噪声为1.5mA。 与0mA 相比、未检测到变化。 在较大的负载下、噪声的频率会增加、但3mV p-p 保持大致恒定。
如何向您发送电路板布局图像?
谢谢、
Shant K.
Shant、您好!
我已通过 E2E 向您发送"朋友"请求。
如果您接受、您应该能够直接向我发送文件。
负载电流为5mA 时、噪声是否消失?
还是频率发生偏移?
这也可能是噪声耦合的结果。
如果噪声耦合到 LDO 的 GND、则会受到该噪声的影响。
GND 通常是具有极低阻抗的大型平面、但在这种情况下可能不会。
散热器看起来与公共端子和 LDO 接地端子电气隔离。
它们可以充当天线来耦合辐射噪声。
然后、从散热器到 LDO 的电容耦合会发生。
如果是噪声耦合机制、接地层将通过 PCB 层对容性耦合噪声进行电气隔离。
是否可以从 LDO 接地焊盘到散热器的隔离层上移除、并查看噪声是否消失?
谢谢、
斯蒂芬
斯蒂芬
有关详情如下。
LM320-15线性稳压器(TO-220封装)(非低压降类型)。
输出端具有0mA 负载
输入电压:-23VDC、5mV p-p 电源纹波@ 120Hz。 无其他频率分量。
输出:3mV 随机噪声@+/- 11kHz (同样、我参考上面所附的图像)
负载为15mA 的情况下运行
输入电压:-23VDC、40mV p-p 电源纹波@ 120Hz。 无其他频率分量。
输出:11kHz 至100kHz 之间的多个频率分量的随机噪声为3mV
此致、
Shant K.
Shant、您好!
我有两条意见可能对今后的工作有所帮助。
1.示波器探头可能用作接收噪声的天线。
不难将毫伏级的噪声耦合到示波器探针中。
我至少要确认、交换示波器通道不会改善测量。
我还会确保测试设置周围的环境尽可能无噪声、以消除拾取噪声的可能性。
例如、如果工作台电源和示波器探针的导线彼此靠近、则可能会发生电磁场耦合。
因此、将它们路由到其他位置可能会有所帮助。 众所周知、台式电源在许多情况下的开关频率为数十 kHz。
此外、在测量过程中、还应将任何手机或其他噪声器件从示波器和 PCB 上移开。
2.星形接地可能会影响测量。
我在系统级接地方案中成功使用了星形接地。
示例包括必须将机箱连接在一起的整个子系统或机架安装测试设备。
在更局部的层面上、可以将其与不同的电路技术(模拟、射频、数字等)结合使用。
我们建议线性稳压器使用尽可能短的环路区域、这是该特定布局无法实现的。
就像这样、输出电容器的环路面积很大。
LDO 的输出通过电容器到达钽电容器正极引线、然后到达返回引线。
但是、它不是直接返回到 LDO、而是流至电路板的中心、然后返回到 LDO。
这是正确的星形形成、但 LDO 电路应视为"系统"。 您将需要紧密耦合输入电容器、输出电容器和 LDO。 这样、LDO 的输出为"直流"、需要耦合的迹线铜极少。 如果噪声是系统的关键参数、则需要在噪声敏感电路的正下方使用极低的阻抗作为电容屏蔽。 通常、该低阻抗是 LDO 或电力电子器件的接地平面。 布局的存在方式是、PCB 层(布线)之间可能存在电容噪声耦合。 如果在 LDO 周围紧密耦合输入和输出电容器、则将其视为系统-您可能能够成功地使用星形接地形成。
谢谢、
斯蒂芬