This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:高电流并联稳压器应用中的 PNP 晶体管

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887845/tl431-pnp-transistor-in-high-current-shunt-regulator-application

器件型号:TL431

我在应用中将 TL431用作高电流并联稳压器、如数据表中所述。  

输入电压范围(14V 至40V),输出电压= 12V,负载(40至600mA)。  

我想了解(T1) PNP 晶体管在此应用中的工作原理。

如何计算 IC、R3和 Vout。 ?

调节输出电压时 T1的偏置条件是什么?

 

e2e.ti.com/.../12V_5F00_Shunt.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    在此应用中、TL431有助于通过 T1调节输出电压。

    正如您所注意到的、在设计这种类型的电路时、有3个关键因素。

    首先是输出电压。

    输出电压:VREF *(1 + R1/R2)+(IREF * R1)

    调节输出的反馈环路现在包括 T1。

    第二:R4应根据您在最大负载+ ika (min)+裕度下所需的最大电流进行大小调整

    R4 =[Vin (min)- Vout ]/[ILOAD (max)+ Ika (min)+裕度]

    Vin (min)=希望输出调节的最小 Vin。

    第三:R3

    因为在空载条件下、所有电流将在 Ika + IC 之间分压。

    R3的大小应基于您要通过 TL431的最大 Ika。

    VBE (AT Vin (max)& Iload (min))/(IKA (max)+ IB)< R3 < VBE (at Vin (min)& Iload (max))/ Ika (min)

    电流将始终是不通过负载+ Ika 的电流。 因此、选择一个能够处理最坏情况电流的 T1

    IC =(Vin - Vout)/R4 - Ika - ILOAD。

    IC (max)=(Vin (max)- Vout)/R4 - Ika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持。  

    我可以根据我的应用计算和仿真分流器。  

    不过、在整个输入电压和负载范围内移动时、我有一些观察结果。  

    我将在几天内进行合并和恢复