This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:VIN-600V 和 Vout 60V 参考原理图

Guru**** 2526720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870578/ucc28600-vin-600v-and-vout-60v-reference-schematic

器件型号:UCC28600

大家好、

作为标题、我的客户调查 Vin:600V 和 Vout:60V1A 参考设计。  

我们找到 了 http://www.ti.com/tool/PMP5067(100VDC-650VDC输入12V 40W 隔离反激)、但输出电压仅为12V。  

尝试运行 Webench、但最大输入电压仅为300V。  

您能告诉我如何找到合适的解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种方法是使用 Excel 电子表格计算器、该计算器可从以下链接下载:

    http://www.ti.com/lit/zip/slvc104

    Webench 基于此计算器、但该计算器不存在输入电压限制。

    第二种方法是将您的设计规格发送到 PDS、并要求根据您的设计规格为您创建设计。