This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870052/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606

您好!  


您能在下面帮助我的客户进行一项查询吗?

我很快就需要了解数据表中看起来模糊的内容。

如果我在下面看到的路径中使用外部电源、它是否始终使用内部降压转换器供电?

它是通过如图所示的开关还是通过 SYS 输出从 VBUS 供电?          

我认为它使用 开关、但我看不到开关的效率、除了为电池供电。  

请参阅第7.7节典型特性和9.2典型应用图。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soumya、

    图1是通过集成降压转换器为电池充电的效率。 这些曲线显示 VBUS = 5V、9V 和12V。

    如果您查看图15本身、就会看到整个图片。 请查看第8.2节"功能方框图"以更好地了解。 为了提供充电电流、通过降压转换器从 VBUS 获取电源、然后由 SYS 输出通过集成 BATFET 提供该电流、以驱动充电电流。  

    换句话说、SYS 是降压转换器的真正输出、电池充电的路径是从 SYS 到 BAT。

    图1的效率包括 BATFET 损耗。


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    这是客户反馈-

    很抱歉、我重读了您发送的内容。

    我了解电池充电的路径。  这一点在文档中很清楚。  这不是我的问题。

    我将尝试重申一下、但在阅读以下内容后、 请在我的第一封电子邮件中重新确认。

    我不清楚的是以下几点。

    电池充电器 IC 为您提供了另一种选择、即通过中的 VBUS 通过外部电源为产品供电

    使用电池运行产品或同时使用这两者的组合。

    我想知道的是、如果我仅在 VBUS 上运行该产品(就像我的图片一样)、则是 VBUS 上经过的电压

    降压转换器为产品供电、或者存在降压转换器不运行且 VBUS 通过的路径

    直通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soumya、

    明白。 在存在 VBUS 的情况下、VBus 通过降压转换器来调节 VSYS。 VBUS 没有直接连接到 VSYS 的路径。

    此致、

    Joel H