This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS 参考设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256304, UCC28730, PMP11303, UCC29950, PMP9640, UCC28051, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884662/smps-reference-design

主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC256304UCC28730PMP11303UCC29950PMP9640UCC28051PMP9531UCC25600

大家好、  

我想为工业应用设计 SMPS。 规格 AC 230至260V、DC 24V /12A。 请与技术文档共享参考设计。

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    请参阅 TI 主页 > TI 参考设计搜索
    所有 TI 参考设计都位于此处。

    在搜索参数窗口中输入:Vin min 230V、Vin max 260V、选择 AC input、Vout 24V、 输出电流12A、  
    http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=230&vinmax=260&iout=12&vout=24&intype=AC

    8种设计符合标准。

    PMP22087

    此参考设计是一种交流/直流电源设计、具有临界导通模式(CrM) PFC 和半桥 LLC 串联谐振转换器、可通过通用输入交流电压(90VAC 至264VAC)提供24V、240W 连续、336W 峰值输出。 此设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器(...)查看设计

    PMP22088

    此参考设计 是 LLC 转换器的控制卡、集成了用于控制 LLC 转换器的所有基本功能、包括 HV 启动、X 电容器放电和功率 FET 的驱动器。 通过采用高级突发模式、它还可以帮助 LLC (...)查看设计

    PMP21160

    此参考设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和 UCC256304增强型 LLC 控制器以及集成驱动器、通过通用交流输入提供24V/10A 输出(连续电流、14A 峰值电流)。 此设计在115Vac 输入下可实现92.8%的峰值效率、在230Vac 输入下可实现94.9%的峰值效率(...) View 设计

    PMP40281

    此参考设计是 LLC 转换器的控制卡。 它集成了控制 LLC 转换器的所有基本功能、包括 HV 启动、X 电容器放电和功率 FET 的驱动器。 通过采用高级突发模式、它还可以帮助 LLC 转换器(...)查看设计

    PMP11303

    PMP11303是具有通用交流输入、25V/13.5A 和12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。 LLC+PFC 组合 IC UCC29950应用于具有25V/13.5A 输出的主功率级、而 UCC28730应用于具有12V/1A 输出的辅助电源。 此设计具有低 NO (...)

    PMP9640

    高效率、高功率因数和可靠的电源是适用于电机驱动器应用的 PMP9640设计的主要重点。  低成本模拟转换模式(TM) PFC 控制器 UCC28051已用于无桥 PFC、作为 PMP9640的第一个转换级。  LLC 系列(...)

    查看设计

    PMP9531

    高效率、高功率因数和可靠的电源是适用于电机驱动器应用的 PMP9531设计的主要重点。  PMP9531采用 UCC28051转换模式(TM)功率因数校正(PFC)和 UCC25600 LLC 串联谐振转换器(SRC)。  此外(...)

    查看设计

    PMP5141

    PMP5141参考设计可提供24V/10A 输出以及来自通用交流输入电压范围的功率因数校正。 此设计使用 UCC28051来控制前端 PFC 升压级。 PFC 输出之后是 UCC25600 LLC 谐振半桥。 总体效率、来自(...)View 设计

    这些参考设计将帮助您进行搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Ed Walker、                                                                                         感谢你的答复。

     此致、

    RAM