This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc28780

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886502/ucc28780

您好:

由于某些复杂的原因、  我们必须控制仅在电压控制模式下工作的转换器。 因此、我们尝试创建一个分立式反馈控制电路、每个人都能经典显示该电路:误差运算放大器、对一些初始 P/Z 进行补偿、误差运算放大器的输出馈入快速比较器。 比较器有一个斜坡。

当然、它不会进行仿真! 因为误差运算放大器的输出将保持在高电平。

我们如何使误差放大器不会停留在 Vcc 上? 给出的图示电路无法正常工作、除非使用误差放大器线性跟踪输入差值?

如能澄清这一工作原理,将不胜感激。
R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这听起来与本白皮书http://www.ti.com/lit/an/slua119/slua119.pdf 第一页上显示的内容非常相似

    这是您要仿真的吗?  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次尝试模拟 Mammano 的 v/m 方法

    我将一个方案组合在一起、以实现某种软启动电路。 当运算放大器输出随着误差放大器的启动而变化时、放置一个或多个导线二极管以断开 SS。

    但整个方案具有与我一直卡住的相同的行为:只要 REF 大于 vfeedback、误差输出就从高电平(Vcc)变为高电平。 随着 Vfeedback 接近、误差放大器输出将开始变低、但一直到 GND。 因此、电压输出不受控制。

    似乎必须有一个合适的运算放大器-纯运算放大器或跨导-当 vfeed=~ REF 时、它将显示预期误差输出平稳地流向稳定输出

    您是否愿意建议模型中可以使用哪种运算放大器?

    再次来到 THnx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您是否为运算放大器添加了补偿? 通常、对于电源、运算放大器配置为某种形式的积分器(I 类、II 类等)、以消除输出电压的直流误差。 补偿网络中的电容应防止运算放大器输出瞬间变为轨到轨。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于叶尖的 THnx。

    我可以向您发送我正在使用的电路的 pdf 文件吗?

    我确定我的运算放大器不是您使用的类型。 因此、它不会从一开始就不会撞到电源轨的输出开始。

    同样、这是一项极其重要的建模工作-最终结果将是了解哪款 TI 运算放大器将按照您的指示进行建模。

    请告诉我。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    当然、我可以看一下您的原理图。  

    我会说、大多数误差放大器在启动时会进行轨到轨、因为输出电压为0V。 大多数现代控制器将包括一个允许软启动信号的功能、例如为电容器充电以控制启动期间的占空比、然后让误差放大器在软启动完成后接管。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx:让我对其进行封装、以便您可以通过该方法轻松查看。