This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:电池移除检测

Guru**** 2520470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870440/bq24770-battery-removal-detection

器件型号:BQ24770

大家好、

如果电池组中没有 TS 引脚、是否有任何简单的方法(软件或硬件)来检测使用 bq24770移除电池的事件? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    没有电池背面的热敏电阻连接、就没有简单的方法。

    但是、如果您使用的是2S-4S 电池、您可能能够实现软件/硬件解决方案。  

    这将需要以下引脚:

    • CMPIN
    • CMPOUT
    • /BATPRES
    • 电池
    • /PROCHOT

    和以下寄存器位:

    • 禁止充电
    • 放电 BAT 使能
    • CMP_POL
    • /PROCHOT 信封选择器

    您可以执行以下操作来实现一种类型的电池检测:

    1) 1)将电阻分压器从 BAT 连接到 CMPIN。 独立比较器的默认基准电压为2.3V。 当 VBAT 为3.8V 时、您的电阻分压器应小于2.3V。  

    2) 2)将 CMPOUT 引脚连接到/BATPRES 引脚

    3) 3)将/PROCHOT 连接到主机控制器

    4) 4)将 CMP_POL 位编程为1、以便在 CMPIN 高于2.3V 基准电压时比较器将拉高。  

    5) 5)对/PROCHOT 包络选择器位进行编程、以在/BATPRES 激活时触发

    5) 5)定期设置充电抑制。

    6) 6)设置放电 BAT 使能位、以在40ms 内将 BAT 放电至3.8V。  

    7) 7)如果不存在电池、BAT 将下降至3.8V、CMPIN 将下降至2.3V 以下、CMPIN 将跳闸并将 CMOUT 拉至低电平、从而将/BATPRES 拉至低电平。 /BATPRES 低电平将使/PROCHOT 比较器跳闸。  

    此致、

    Joel H