This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:LM78L05ACZ/NOPB 工作温度范围

Guru**** 1766545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870496/lm78l-lm78l05acz-nopb-working-temperature-range

器件型号:LM78L

大家好、

是否有人可以确认 TI LM78L05ACZ/NOPB TO-92稳压器的工作范围。  在 Farnell、Rs 和 Mouser 以及 TI 网站上、它的报价为-40c 至+125C、但在旧 的 LM78L05ACZ/NOPB 数据表中、它的报价为0c 至+125C。

期待您的回复。

谢谢、

罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocketman、

    TI 数据表显示了以下内容:

    因此、TO-92封装的温度范围为0-125C。

    我希望这能回答你的问题。