This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:LM2734启动时的大过冲电压

Guru**** 1828060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888555/lm2734-big-overshot-voltage-of-lm2734-at-start-up

器件型号:LM2734

大家好、

我们发现 LMH2734在启动时具有较大的过冲电压、输入电压(5V)和输出电压(3.3V)均为大约10V。

我们的 CFF=1nF、Cin=10uF、Cout=2*10uF。

问题可能是什么、我们可以尝试什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您是否曾尝试运行仿真以检查仿真是否预测到相同的行为?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您能否发布显示问题的原理图和波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 但我可以尝试一下。