This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520的 PWM

Guru**** 2507025 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, TINA-TI, TPS40055, TPS40057, TPS40061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886357/ucc21520-pwm-for-ucc21520

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS40055TPS40057TPS40061

大家好、德州仪器论坛、  

我使用 TINA-TI 在500V 到200V 的范围内模拟直流/直流同步降压转换器。 目的是使用 SiC MOSFET、我选择的隔离式栅极驱动器是 UCC21520。 该特定的栅极驱动器

使用数字 PWM 控制器。 但是、我正在寻找一个模拟 PWM 芯片来用于我的仿真。 到目前为止、我找到了 TPS40061、TPS40055和 TPS40057。 您是否对哪个 PWM 有任何建议

我应该使用的芯片? 此电路模拟模拟 PWM 的问题是否能让您深入了解数字微控制器会如何影响结果? 下图显示了我们使用该功能的设计

发生器。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、

    感谢您的提问。

    UCC21520是一款栅极驱动器。 它的功能是在逻辑电平上获取 PWM 信号,并将其升级以驱动高电压 MOSFET。 它不关心 PWM 是来自 MCU 还是模拟控制器。

    老实说,我不理解您的要求。

    如果您想获得有关 PWM 生成 IC 的建议,我建议您启动新的帖子并引用这些部件号。  支持这些产品的团队可以为您提供一些有关这些产品的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    为了澄清我的问题、我们尝试使用 UCC21520仿真真实的 PWM。 您能否建议使用具有设计文件的模拟 PWM 来控制实现 同步直流/直流降压转换器的 UCC21520栅极驱动器。 参数为 VIN = 500V、Vout = 200V、Iout = 10A。   

    感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    请使用 TI.com 上的参数搜索查找符合您规格的可能器件。