This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:UVLO 毛刺脉冲范围

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870319/tps2492-uvlo-glitch-range

器件型号:TPS2492

您好!

在 TT https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/836278/3092463?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS2492%20UVLO#3092463 中、建议"选择的 UVLO 阈值应远低于工作 Vin 电压"、但未指定要低多少。 我们目前正在测试一个在24V 电压下工作且具有20.8V UVLO 的系统、这是否足以避免链接 TT 中描述的问题? 我们可以将此限制降低到12V、但我们更愿意将其保持在17V 以上。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    我认为24V 是您的典型工作电压。 最小工作电压是多少?  将 UVLO 阈值设置为比最小工作电压低20%、以获得足够的余量来避免该问题。

    例如、如果22V 是 您的最小工作电压、则选择 UVLO 阈值为22V*0.8 = 17.6V

    此致、Rakesh