This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62134D:LPM 和 PSM

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62134D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886540/tps62134d-lpm-and-psm

器件型号:TPS62134D

您好、支持团队、

您可以在我的查询下面提供支持吗?

问题1. 您能否告诉我 LPM=L 以及每个 PWM 和 PSM 时的输出电压精度?
问题2. LPM 能否完全支持 PSM?
问题3. LPM 与正常模式有何不同? 我可以在表1和表2中找到 PG 状态和 Vout 值。 LPM 与正常模式是否有任何其他差异?
问题4. 您能告诉我在 PWM 和 PSM 之间更改模式的条件吗? 它是否与 LPM 相关?
问题5. 您能否在 EN=High 时显示 IQ 的实际剥离数据?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    当 LPM = L 时、TPS62135D 输出电压为0.7V。 在这种情况下、未指定输出精度。

    只要输出电流小于 p-p INAC 电感器电流的一半、就应输入 PSM。

    在 LPM 模式下、无论 VID0和 VID1的状态如何、输出电压都固定为0.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tucker–San

    感谢您的回复。
    您是否也可以支持以下问题?

    问题1. 为什么未定义 LPM 处的输出精度? 您能否分享实际的绩效价值?
    问题2. LPM 能否完全支持 PSM?
    问题3. 您能否在 EN=High 时显示 IQ 的实际偏差数据?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    遗憾的是、在 LPM 模式下、我们没有可用的输出精度数据。  

    2.我们在 LPM 模式下以不同的输出电流和输入电压测试了 TPS62134D EVM、在此操作过程中支持 PSM。

    图1是我们针对静态电流随输入电压和温度的变化提供的唯一数据。 数据表第6页。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ammod-San

    感谢您与我联系。
    您能否告诉我 LPM 下的输出精度为何未定义?
    由于提供 LPM 是为了降低总功耗而不是满足正常使用情况、TI 是否不会定义输出电压的精度?
    我们希望在正常条件下保持0.7V。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    我们没有参与 TPS62134D 的发布、因此我只能推测为什么在 EC 表中未定义 LPM 运行。  我猜、EC 表模板会在没有此功能的其他器件中重复使用。  通过对该产品系列的数据存档进行彻底搜索、可以看出缺少 TPS62134D 的文件夹。  在之前的重组过程中、他们可能会丢失。  我已经与一位知识渊博的同事讨论过这一点、我们都同意性能应该与数据表中显示的情况相同、其中_LPM 被置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tucker–San

    感谢您的联系。
    我可以理解您的情况。
    但是、我们要继续研究0.7V 输出条件下的 TPS62134D。
    如果不定义0.7V 时的输出精度、我们必须将其放弃。

    我知道您没有实际的偏差数据和定义的规格、您能告诉我 LPM 下的0.7V 输出是否与其他输出电压设置相同?
    我们想知道 LPM 的输出精度可能与其他精度相同。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    是的、调节应与 LPM =高电平时相同。  当 LPM 为低电平时、TPS62134D 可在以太网 PSM 或 PWM 模式下运行、具体取决于负载电流。