This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:关于进入 PFM 模式

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870089/lmr23630-about-entering-pfm-mode

器件型号:LMR23630

您好!

我可以发现、进入 PFM 模式是指最小峰值电感器电流低于300mA。

图中的最小峰值电感器电流的意义和点在哪里?

这在 Vin=12v、Iout=0.1A 的条件下进行了测试。

Imax = 650mA、IMIN = 170mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    您是指高于电感器电流波形时的 I_PEAK = 650mA、I_谷 值= 170mA 吗?  这仍处于 DCM 模式运行。

    当器件进入 PFM 模式时、I_PEAK 典型值约为300mA、并且脉冲频率也会下降到远低于默认频率。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Andy。

    这是我得到的完整图形、周期为14us、因为它是2us/div、正如您在图片上看到的。

    因此、开关频率为71kHz。

    这意味着降压转换器使用 PFM。

    您可以在图中看到 IPEAK = 650mA、Ivalley=170mA。 我想知道为什么这是 PFM 工作模式、甚至 IPEAK 也不低于350mA。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    周期为2.8us、频率为350kHz

    黄色 C1通道具有250mA 的大直流失调电压!!  因此,实际峰值约为350mA。

    B R

    Andy