This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:DCM、LS 开关关闭

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870095/lmr23630-condition-of-dcm-ls-switch-is-turned-off

器件型号:LMR23630

您好!

我可以发现、当电感器电流降至数据表上的-40mA (I_L_zc)时、LS 开关处于关闭状态。

您能否解释  一下 I_L_zc 的点在图形上的位置? 第一个箭头(行)? 还是第二个箭头(谷底)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    电感器电流降至 IL_ZC (典型值为-40mA)意味着电感器电流必须降至零、然后改变方向以流入 SW 引脚、LS 开关将在达到40mA 时关闭。  

    在上图中、电感器电流谷值的红线或蓝线仍然高于零。  因此、这两个电流都不会点亮-40mA。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着所有 PFM 都作为 DCM 运行、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 PFM 确实在 DCM 模式下工作。