请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMR23630您好!
我使用 LMR23630 EVM 板进行了测试、当轻负载条件下的 Iout = 0.1A 时、我可以得到这样的结果。
进入 PFM 模式的最小峰值电感器电流为300mA、因此黄色图形(电感器电流)显示了 PFM 模式控制。
但是、黄色图形也显示了 DCM (非连续导通模式)。
DCM 和 PFM 之间的区别是什么?
粉色图形是电压 SW 节点。 为什么 LS 开关关闭时电压会振铃?
谢谢你