This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:LFP 电池保护器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887038/bq7718-battery-protector-for-lfp

器件型号:BQ7718

 您好专家、

对于需要3.75V 阈值的磷酸铁锂电池、BQ7718的 Vov 过高。 我们是否有任何解决方案?

2到5系列应该是好的。

谢谢

谢尔登

磷酸铁锂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它类似于 S-8215A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、
    BQ7718不支持 LiFePO4电池、但我们正在设计一个初级保护器 BQ7791506、确实如此。 BQ7791506将在本月晚些时候进行 RTM。