This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:耐高压?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869732/tps84259-robustness-to-high-pressure

器件型号:TPS84259

我的 TPS84259目标应用是在压力平衡型填充油的水下系统中。 该系统可在高达6000m 的水深、即600 bar 或60 MPa 的条件下运行。

但我不清楚器件的 QFN 封装中是否有任何空气。 如果有空气、器件会在受压时破裂和断裂(例如、我们不能为此使用电解电容器)。

因此、我很想了解器件是否能够在压力下工作、这意味着 QFN 外壳中不得有空气。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ceri、

    我们需要与模块封装团队一起检查它、并在稍后更新您的信息。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ceri、

    不对该 IC 进行压力测试、因此 在高压条件下运行时、我们无法提供任何保证。

    此致、

    Tim