This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703静态电流模式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888633/bq25703a-bq25703-quiescent-current-mode

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好、先生、

有关电源模式的以下问题,请提供帮助,谢谢。

1。在 REG0x01[7]=1,REG0x31[6:5]下、写入01或10表示 REGN 关闭,为什么有电流差? 低功耗模式是 REG0x31[6:5]写入00?

2. WAT 指 REG0x31[4]何时写入0和1?

3。只有电池默认值是低功耗模式(REG0x01[7]= 1),将在写入(REG0x01[7]= 0)时恢复到性能模式?

4.仅电池但系统关闭(SOC 不工作),BQ25703是否会返回低功耗模式?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    表示1。 REG0x01[7]= 1为低功耗模式、在仅电池模式下禁用 REGN 轨。 这也会禁用大多数其他功能、例如/PROCHOT、IBAT、PSYS、输出和独立比较器。  

    REG0x31[6:5]使您能够在低功耗模式下使用/PROCHOT 功能的受限版本。 您可以在数据表中阅读寄存器说明。 在低功耗模式下使用此功能会增加电流消耗。

    表示2. 请参阅 第8.6.1.2节 ChargeOption1寄存器(I2C 地址= 31/30h)中的该位说明[复位= 211h]

    表示3. 没错。 默认为启用低功耗模式。  

    表示4。 默认情况下、低功耗模式启用。 但是、如果系统编程进入性能模式、则在主机 SoC 将该位设置回启用低功耗模式之前、该位不会改变。

    此致、

    Joel H