您好 TI 团队。
我使用 TI webench 工具设计具有16-32V 输入的升压转换器
输出220V
功率120W
我构建 PCB 硬件并验证输出。
在16-32种变化的情况下、空载输出为200V。
但 om load 不起作用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您说-" 但在负载上它不工作"- 电压(Vout)下降还是零?
您的输入源和额定值是多少? (额定电流)以及额定负载。
您是否了解过这些参考设计?
谢谢。
感谢大家分享原理图。 它与 webench 电路类似。 我们通常建议使用1uF 的 Vcc 电容器、而 webench 使用0.1uF、我们需要在 webench 侧纠正该问题。
您能否将负载从0A 增加到0.1A、并查看输出何时在210V 停止调节? 您能在示波器图片上展示以下信号吗?
(1) OUT 引脚电压
(2) CS 引脚电压
(3) COMP 引脚电压
(4) M1漏极电压
请同时显示缩小和放大的波形、以便我们可以看到至少10个周期的波形、并且只需几个周期。
谢谢、
Youhao