This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:lm5022

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869657/lm5022-lm5022

器件型号:LM5022

您好 TI 团队。

我使用 TI webench 工具设计具有16-32V 输入的升压转换器

                                                                                          输出220V

                                                                                          功率120W

我构建 PCB 硬件并验证输出。

在16-32种变化的情况下、空载输出为200V。

但 om load 不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirmala、您好!

    感谢您使用 LM5022进行设计。  您能否展示您的原理图(不是 webench 原理图)?  我们希望查看您用于设计 PCB 的原理图版本、以找到一些线索。

    谢谢

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说-" 但在负载上它不工作"- 电压(Vout)下降还是零?

    您的输入源和额定值是多少? (额定电流)以及额定负载。

    您是否了解过这些参考设计?

    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享原理图。  它与 webench 电路类似。  我们通常建议使用1uF 的 Vcc 电容器、而 webench 使用0.1uF、我们需要在 webench 侧纠正该问题。  

    您能否将负载从0A 增加到0.1A、并查看输出何时在210V 停止调节?   您能在示波器图片上展示以下信号吗?

    (1) OUT 引脚电压

    (2) CS 引脚电压

    (3) COMP 引脚电压

    (4) M1漏极电压

    请同时显示缩小和放大的波形、以便我们可以看到至少10个周期的波形、并且只需几个周期。

    谢谢、

    Youhao