This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:该参考设计为什么会超过温度

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888676/tps56221-why-does-the-reference-design-exceed-the-temperature

器件型号:TPS56221

您好!

我正在尝试了解如何在12V 至0.9V 的电压范围内使用 TPS56221、我们认为在整个工业温度范围(-40°C/+85°C)环境中最大电流为15A (并且最短导通时间为1至5ms)。

我曾研究过数据表中的示例、但在70°C 时、我们对这个12V 至3.3V、25A 的答案也很感兴趣。  

如何确保我的设计在所有温度范围内都是安全的?

如果我可以在该示例上添加一个问题。 如何选择自己? 由于该公式给出了一个接近186nH 的值、但如果同一个自家族具有180nH 和215nH、则选择320nH? 而用于此自感的5.8A 峰峰值纹波电流对我来说毫无意义。

感谢你的帮助。