This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3856:/SD 功能

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887994/lp3856-sd-functionality

器件型号:LP3856

我正在尝试更好地理解这里的描述。

如果未使用关断功能、直接将/SD 引脚连接到 VIN 是否安全?

或者、我是否仍然需要通过10kOhm 电阻器上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    是的、旧数据表中的措辞并不是最清晰的、但即使将 SD 连接到 Vin、也应使用10k 电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您能解释一下为什么需要10kOhm 上拉电阻器吗?  如果直接连接到 VIN、/SD 引脚是否会损坏?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    遗憾的是、我们为这些旧设计提供的信息有限、因此我不知道 SD 引脚上要求10K 电阻的确切原因。 但是、如果我假设、我怀疑是通过限制 SD 电路所接触的信号的电流和/或 dV/dt 来保护器件的。