This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:大容量选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870123/tps2372-cbulk-selection

器件型号:TPS2372

大家好、

我对 TPS2372的 CBULK 有疑问。
由于电路板尺寸限制、我的客户希望降低 Cbulk 值或尽可能移除 Cbulk。
PSE 类型为3、4。

关于 Cbulk、我有以下问题、您能提供帮助吗?

问题1.
Cbulk 的用途是什么? CBULK 如何工作?

问题2.
是否可以减少或删除 CBULK?如果没有 CBULK、问题是什么?

问题3.
如何计算 Cbulk 值?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    问题1.
    Cbulk 的用途是什么? CBULK 如何工作?

    - Cbulk 的目的是帮助处理启动直流/直流转换器时的瞬态响应。 最初、IC 会在检测和分类期间使直流/直流转换器保持关闭状态。 然后、当 PSE 施加全功率时、大容量电容器正在充电。 IC 打开直流/直流转换器后、应对大容量电容器充满电以处理该瞬态。  

    问题2.
    是否可以减少或删除 CBULK?如果没有 CBULK、问题是什么?

    我建议为 Cbulk 并联两个47uF 电容器。 这样、您就可以尝试只填充一个、但如果需要两者、则不会占用任何开发时间。 没有它、转换器就无法启动。  

    问题3.
    如何计算 Cbulk 值?

    没有特定的计算、但下面是一个表格、可帮助您进行选择。 请遵循我的上述建议。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师