This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV716P:1.8V 或2.8V 输出选择

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713, TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888649/tlv716p-1-8v-or-2-8v-output-selection

器件型号:TLV716P
主题中讨论的其他器件:TLV713TLV761

尊敬的支持:

我正在寻找 LDO 解决 方案、例如我们的 TLV713 (低成本、小尺寸、5Vin、150mAout)、但输出电压可通过 µC μ A 在1.8V 或2.8V 之间选择(或修改)。

-它可以是可调版本(但 TLV713不提供此选项)。 在这种情况下、我们可以通过 µC 修改电阻器网络。

我还想将我们的双路输出解决方案与 TLV7162818结合使用,方法是将两个输出连接在一起,并使用使能器选择1.8V 或2.8V。 但在这种情况下、1.8V 输出电流似乎可以流过2.8V 侧、反之亦然。 您确认吗?

我们可以添加一些 O 形二极管、但我担心这里的尺寸限制。

您还有其他解决方案吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    遗憾的是、TLV761在两个输出上都有源下拉电阻。 因此、如果禁用了其中一个、则会尝试下拉电源轨。  

    我们确实有 TPS780 、它具有引脚可选输出、但我只看到发布了3V/1.8V 版本。 我们目前没有2.8/1.8V 版本。

    对于可调节解决方案、我们成本最低的可调节 LDO 是 TLV758

    请告诉我您的想法。