This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713的最短关断时间

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869991/bq25713-minimum-off-time-of-bq25713

器件型号:BQ25713

尊敬的团队:

 BQ25713在升压模式和降压模式下的最短关断时间是多少?

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

      BQ25713的最短关断时间也取决于开关频率、请注意下面的数字已经包括了两侧的死区时间。 谢谢。

     

    降压

    升压

    FSW=800kHz

    220ns

    212ns

    FSW=1200kHz

    172ns

    176ns

       

      此致