This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:可以使用24V 电源供电吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010083, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869416/tps23758-can-it-be-powered-with-24v

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TIDA-010083

  TPS23758 EVB 显示了48V 辅助输入电压

 TIDA-010083参考设计显示 TPS23758可由24V 电源供电

此外、该线程声称仅允许48V 辅助电源

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/860626?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps23758

那么、我感到困惑-什么是正确的问题? TPS23758是否可以采用24V 电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

     

      TIDA-010083 参考设计报告中的一些信息:

    在 PoE 电源供电时、PD 控制器会通过大约介于36V 和最高57V 之间的电压。在辅助24V 输入电压下工作时、指定的电压范围为18V 至36V。 这会导致反激式转换器的工作总电压范围为18V 至57V。  在设计变压器和功率级时、必须考虑整个电压范围。 但是、当从辅助输入运行时、必须降低输出功率、以将功率耗散限制在合理的水平。"

     

    现在看一下 TIDA-010083辅助电源的效率和输出调节、输出和效率都下降了。 另请注意24V 输入电压的负载电流:它不会升高到~ 1.8A 以上。 TPS23758-EVM 显示了通过2.3A 实现的更强大的负载调节和效率。  

     

    正如我在另一个 E2E 帖子中所说的、这取决于系统的负载。 您可以使用24V 输入电压、但变压器可能会在更高的负载下开始饱和。 关键因素是流经 TPS23758 FET 的电流、由于它是集成的、限制是固定的、断开意味着需要更换 IC。 建议运行条件为1.6A。 如果您确实希望负载为2.3A 且输入电压为24V、我仍然建议使用宽输入电压变压器。  

    由于 EVM 的额定电压为5V/2.3A、因此 I STANDBY 是 EVM 的37-57V 工作范围。 但是、您可以在特定负载下输入24V 电压并获得5V 电压。

     

    此致、

    Michael Pah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否推荐使用宽输入电压变压器从24V 获得最大输出功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我们的宽输入电压参考设计、查找适合您设计要求的变压器:  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师