This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:评估不同的设置#39;对日常应用的影响

Guru**** 2510605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888630/tps2547-evaluate-the-different-settings-influence-on-daily-application

器件型号:TPS2547

大家好、

我的客户计划在不同的系统状态下更改 BC1.2充电器设置、并想知道它是否会导致终端客户日常使用中的某些限制或其他差异。

要使用的模式选择表:

CTL1 CTL2 CTL3 ILIM_SEL
CDP 0 1 1 1
DCP_AUTO 1 1 1 1

电流设置:

状态

充电模式

S0

CDP 模式

S3/S4/S5

DCP_auto 模式

 目标设置:

状态

充电模式

S0/S3

CDP 模式

S4/S5

DCP_auto 模式

这是一种解决其他问题的方法、需要您的帮助才能尽快回复。

我认为、由于 S3下也不会提供数据线、因此应该没有区别。 虽然 Vbus 上不会放电、但这是否会影响系统恢复到 S0时的器件识别?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我不确定从 S3/S4/S5迁移到 S4/S5意味着什么。 您可以使用它们的 CTL 引脚输入来定义状态吗?

    0111对应于与 S3相关的 DCP_Auto。  

    1111对应于与 S0相关的 CDP。  

    我也不确定您遇到了什么问题。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    这仍然是我们之前讨论的自动唤醒问题。 客户发现它与 USB3信号相关、如果他们同时保持 S0和 S3的 CDP (0111)设置、则问题应该消失。 (之前、他们在 S0中设置 CDP 0111、在 S3/S4/S5中设置1111DCP_Auto)。

    这意味着、当问题发生时、CTL 和 ILIM 引脚在从 S0转换到 S3期间保持为0111、因此 VBUS 上不会放电或重新通信。 它可以解决异常唤醒问题。

    客户的问题是、他们正在将 S3中的1111 DCP_Auto 模式的配置更改为0111CDP 模式配置、并希望了解此更改所允许的任何不同行为。 尤其是终端客户在 S3中发现 CDP 和 DCP_Auto 端口之间存在一些差异时。

    你有什么想法吗?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、

    我很抱歉。 我不匹配1111和0111……

    这仍然是我们之前讨论的自动唤醒问题。 客户发现它与 USB3信号相关、如果他们同时保持 S0和 S3的 CDP (1111)设置、则问题应该消失。 (之前、它们在 S0中设置 CDP 1111、在 S3/S4/S5中设置0111DCP_Auto)。

    这意味着、当问题发生时、CTL 和 ILIM 引脚在从 S0转换到 S3期间保持为1111、因此 VBUS 上不会放电或重新通信。 它可以解决异常唤醒问题。

    客户的问题是、他们正在将 S3中的0111 DCP_AUTO 模式配置更改为1111CDP 模式配置、并希望了解此更改所允许的任何不同行为。 尤其是终端客户在 S3中发现 CDP 和 DCP_Auto 端口之间存在一些差异时。

    你有什么想法吗?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    CDP 和 DCP_auto 之间的主要区别是 CDP 保持数据线连接、且最大充电电流为1.5A。 DCP_auto 可以在不同的 DCP 模式之间循环、并提供更大的充电电流、但未连接数据线(DP/DM)。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的解释。  

    只需再检查一个项目即可。 如果我们始终保持 CDP 模式、数据线实际上将在 S3中空闲、它会在返回 S0时影响 USB 器件的重新识别吗? 或者、Vbus 放电是否是 USB 器件识别的必需条件?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果您保持 CTL 输入不变、则 TPS2547将不会看到系统的 S3和 S0之间有任何差异。 因此、USB 设备将被正常识别。  

    TPS2547在模式更改期间(由 CTL 输入提示)、而不是在器件连接或断开连接期间使用 VBUS 放电。 请查看 图38。 数据表中的 TPS2547充电状态、以查看 VBUS 放电过程。  

    谢谢、

    Emma