请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 大家好、团队成员
我在访问 BQ35100时遇到问题。 BQ35100处于密封状态、我尝试将 BQ35100设置为完全访问模式。 顺序如下:
-读取状态(获取0x6080);
-发送(0x00 0x14 0x04);
-发送 (0x00 0x72 0x36);
-读取状态(获取0x4080);
-发送(0x00 0xff 0xff);
-发送 (0x00 0xff 0xff);
-读取状态(获取0x4080);但我预期获得0x2080 (完全访问)
具体情况如下、我在未密封命令后延迟大约10秒、然后发送完全访问命令、读取状态、结果是0x2080 (如预期的完全访问)、但在关闭器件电源后再加电时、状态是密封的、为什么? 是否可以保存完全访问模式?