This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:PCB 审查

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431A, TPS23756, PMP40514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869697/tps23756-pcb-review

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:TLV431APMP40514

请帮助客户检查 POE 电路。

目前、输出为零至 GND。

PCB 审核和解决方案。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang Feng、您好!

    我对原理图有一些意见:

    -初级侧的同步 FET 在栅极上有一个10k Ω 电阻器。 典型值为10欧姆、而不是10K 欧姆。 这可能会导致大规模延迟或完全抑制 FET 导通、这会导致问题的发生。  

    -光电反馈电阻分压器(R43和 R50)为 TLV431A 创建2.4V 基准电压。 基准电压的最大阈值为1.25V、因此它处于故障状态。  

    -我还强烈建议在 VDD-VSS 上添加 TVS 二极管 、例如 SMAJ58A。

    为供您参考、我强烈建议客户遵循 PMP405414设计。 它使用 TPS23756、是一款具有12V 输出的有源钳位正向转换器。 由于这是一种经过验证的设计、我认为没有理由不直接复制它。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您的评论。 我将在收到反馈时进行更新。

    关于 PMP405414设计、您能与我分享一下吗?

    我无法在我们的网站上搜索它、我确实找到了它。

    感谢您的分享和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang、您好!

    设计编号的排印错误: PMP40514  

    添加了额外的4。  

    如需了解未来的参考设计、请访问 :http://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/powered-devices/reference-designs.html#search?famid=664

    如果提到 TPS23756等器件、通常"设计和开发"选项卡中会包含使用该器件的 EVM 和参考设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师