This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:具有集成降压转换器的 BQ25155

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888318/bq25155-bq25155-with-integrated-buck-converter

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

您好、

我正在寻找 BQ25155等充电 IC、它具有集成降压转换器、因为我的 PCB 上的空间有限。 我不想在 PCB 上放置第二个 IC。

是否有来自 TI 的产品?

非常感谢。

此致 Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 BQ25120A。 它是一款带有降压转换器的300mA 充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raheem、

    感谢您的服务。 BQ25120A 看起来不错、但系统的最小电流太高。 我正在寻找 一个具有2mA ICHARGE 的充电 IC、如 BQ25155。  很遗憾、我在您的主页上没有找到任何东西。

    请帮帮我。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以单独向您发送使用 BQ25155和降压转换器的设计。