This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:COMP 引脚电压最高?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888674/tl2845-highest-comp-pin-voltage

器件型号:TL2845

您好!

我们正在进行 TL2845设计,并研究我们可以在 COMP 引脚上期望的最大电压?

TL2845最坏情况下的驱动电压是多少:

  • Vcomp 低电平的最小值(1.1V?)
  • 最大 VFB 为高电平
  • COMP 1.1V 是否可被视为关闭内部 PWM 的最高低压?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    根据数据表中的图2、最坏情况下对应的0V 电流感测阈值为 COMP=2V、该值发生在-55°C 的温度下

    此致、

    本·洛夫