This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:支持高功率应用

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870145/tps92641-support-high-power-application

器件型号:TPS92641

大家好、

我的客户正在调查 TPS92641、想知道它是否支持以下条件。

VIN = 24V

LED VF = 2.95V

Iout =30A

此外、通过控制 UDIM、是否可以在50uS 内将电流从0A 增加到30A?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    是的、这可以完成、请查看 PMP8016、它是一种20A 设计。  MOSFET 的选择对于防止上部 MOSFET 驱动保护的击穿和误跳闸非常重要。

    如果 UDIM 处于 PWM 调光状态、UDIM 可以通过 UDIM 快速响应。  当 UDIM 为低电平时、TPS92641具有 COMP 保持功能、因此它可以快速返回到之前的电流。

    此致、