This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:如果 RSR (充电电流感测电阻)短路怎么办? 当 RSR 为短路时、BQ24780S 是否具有保护功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869967/bq24780s-what-if-rsr-charge-current-sense-resistor-is-short-does-bq24780s-have-protection-when-rsr-is-short

器件型号:BQ24780S

安全实验室人员对充电电流感应电阻器(RSR)进行短路、并要求满足电池充电规范。

如果 RSR 较短、从 BQ24780S 的角度来看、可能会出现什么行为?

当 RSR 为短路时、BQ24780S 是否具有保护功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    即使 RSR 短路、我们仍有两种保护机制来保护系统- ACOC (RAC 上的适配器过流、请参阅数据表中的7.3.9.1)和电感器/MOSFET 短路保护(请参阅7.3.9.6)。  此外、请记住、电池组应具有一个保护 IC、该 IC 很可能会在其中任何一个变得必要之前启动。

    当 RSR 短接时、充电器 IC 会认为它感测的是0A 充电电流。  这将驱动反馈环路以持续增加进入电池的充电电流、这是需要考虑的问题。  此外、充电过流保护(请参阅数据表第7.3.9.2节)将不起作用、因为它使用了 RSR。  但是、不断增加的充电电流最终将跳闸 ACOC 或电感器/MOSFET 短路保护(首先取决于设置的 ACOC 值以及 FET 的特性)、其中任何一个都会闭锁充电以保护系统。

    同样、电池应具有一个保护 IC、用于感应充电过流并阻止充电过流、这可能会在上述任一保护之前生效。  但是、如果由于某种原因电池保护 IC 未安装到位、我们仍然在充电器 IC 上提供这两种保护。  

    此致、

    Steve