This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825的 Opel 环路操作

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869658/uc1825-opel-loop-operation-of-uc1825

器件型号:UC1825

大家好、我目前正在开环模式下使用 UC1825。 我在中看到误差放大器输出端的以下波形(其中输出应为直流)。 此操作是否有可能的解释

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha

    请检查误差放大器的 INV 和 NI 输入。 如果我想运行此器件开环、我会将 INV 输入接地并将 NI 输入连接到 VREF。 如果这不能解决您的问题、请在此处发布您的原理图-

    但愿这对您有所帮助

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    将 INV 输入接地将使 IC 达到其满占空比限值(此配置中的电压正常)。 我想使用一个10k POT 来控制输出的占空比。 结果就是这样。 控制开环中占空比的任何其他方法

    谢谢、此致

    Nandha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha

    您可以通过将 INV 连接到 E/A OUT 并在 NI 引脚上施加直流电压、将板载误差放大器配置为电压跟随器。 一旦 NI 在大约1.25V 至4V 之间、直流电压将线性控制占空比。

    从 VREF 到 GND 的10k POT 应该可以正常工作。

    此致