This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:需要添加输入过压保护功能或建议使用新器件

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869624/ucc28c43-q1-need-add-input-over-voltage-protect-function-or-suggest-new-device

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

我的客户将 UCC28C43-Q1用于 EV/HEV PTC 应用。

规格:反激式隔离应用

输入:150-500V DC。

输出:15V/0.33A=5W。

现在、我的客户想要添加输入过压保护、当输入超出设置值时、控制器可以禁用 MOSFET 驱动器、IC 不需要 工作、

但是 UCC28C43-Q1没有过压功能,是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wentao

    客户需要设计一个 OVP 比较器来检测输入电压何时过高、并使用其输出来控制小信号 MOSFET、从而将 COMP 引脚拉至 GND。 这是 UCC28C43-Q1器件的推荐关断方法。发生这种情况时、软启动电容也应放电、以便从 OVP 事件恢复正常的软启动。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

     没有外部5V 电压可提供给比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wentao

    设计人员可以使用 UCC28C43器件的 VREF 引脚作为比较器的基准。

    此致
    Colin