This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:使用 EN 引脚延迟启动

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869972/tps65261-using-en-pin-for-delayed-start-up

器件型号:TPS65261
主题中讨论的其他器件:TPS65251

大家好、

我有一个有关 TPS65261延迟启动的问题。 我是否可以在 EN 引脚到接地之间使用小型陶瓷电容器(不使用 SS 引脚)。 因为我在 TPS65251的解压表上看到了它。 它是否也适用于 TPS65261?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    是的。 TPS65261还具有上拉电流。 因此、您可以在 EN 引脚和接地之间添加一个小型陶瓷电容器、以实现延迟启动。

    但我们建议在 SS 引脚上添加一个电容。 否则、浪涌电流将很大。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    考虑到 EN 引脚上的浪涌电流、是否存在使用电容实现延迟启动的风险?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    软启动 用于最大程度地减小浪涌电流、浪涌电流是要输出的电流、而不是 EN 引脚上的电流。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    明白。 非常感谢、