This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:如何禁用 DESAT 故障检测

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888374/iso5452-how-to-disable-the-desat-fault-detection

器件型号:ISO5452

大家好、

客户希望了解如何安全地禁用 DESAT 故障检测、因为他遇到了器件意外跳闸。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    有时、误跳闸可能是由于环境噪声或消隐电容器过小。 客户可以对这些进行改进、以防止误跳闸。 您能否为他们遇到的问题添加更多背景或详细信息?

    如果您询问如何在检测到 DESAT 后复位驱动器、则可通过向 nRST/EN 引脚发送一个持续时间超过800ns 的低电平信号来完成此操作。 数据表的图46中显示了这种情况。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    客户将 ISO5452驱动器用于三级转换器。 他希望在中间晶体管上禁用 DESAT 故障检测、因为它会触发来自最顶部(或最底部)晶体管的噪声。

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我明白了。 在这种情况下、DESAT 引脚可直接短接至 GND2。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    感谢您的快速响应以及解决客户询问的问题。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    不用客气。 感谢您的发帖、如果您有任何技术问题、请随时再次发帖。

    请按绿色按钮关闭此主题。

    谢谢、

    Audrey